Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
        

Hae usein kysyttyjä kysymyksiä

Is the ATSU01 softstarter available in a control voltage other than 24VDC?


Issue:
The ATSU01 available control voltage.

Product Line:
ATS01

Environment:
Soft Starts

Cause:
n/a

Resolution:
No. The ATSU01N*** was designed to be used with the tesys U-Line starters with 24VDC control, and has only a 24VDC control option.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
move-arrow-top