Hae usein kysyttyjä kysymyksiä
With which devices is the 26997 reference number plug-in base compatible?
The 26997 can be used for installing the C120 and C120NA-DC type of devices with rated current up to 63A.
One plug-in base has to be used per pole.
One plug-in base has to be used per pole.
Julkaistu:Schneider Electric Suomi
Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja: