Hae usein kysyttyjä kysymyksiä
Do the Modbus Plus MBX Drivers work on Windows 11?
Issue
Windows 11 support
Product Line
TSXCUSBMBP
Environment
Modbus Plus
Resolution
The latest MBX drivers (v9.0) will work on Windows 10 and 11. The part number for the drivers only is SWMXDS001. If you were to purchase an adapter with part number TSXCUSBMBP you would also get a copy of the drivers.
Julkaistu:Schneider Electric Suomi
Lue lisää
Tuote:
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuote:
Tuotesarja: