The installation log file name is "ClearSCADA Setup.log" and is stored at "C:\Users\[user]\AppData\Local\Temp\" folder, where [user] is the Windows user name installing Geo SCADA.
An easy way to get to the folder is to type %Temp% on Windows File Explorer and hit enter. It will bring the right folder and the end user can browse for the file name:
Julkaistu: Schneider Electric Suomi
The installation log file name is "ClearSCADA Setup.log" and is stored at "C:\Users\[user]\AppData\Local\Temp\" folder, where [user] is the Windows user name installing Geo SCADA.
An easy way to get to the folder is to type %Temp% on Windows File Explorer and hit enter. It will bring the right folder and the end user can browse for the file name:
Julkaistu: Schneider Electric Suomi




Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.