The voltage range is clearly documented in the manual:
However the VA is not as easily found, but required to size protection for the circuit.
If this article does not answer your question, check out our FAQ database that has answers to more commonly asked questions:
Frequently Asked Questions - Schneider Electric (se.com)
If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.
If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:
Support | Schneider Electric Global (se.com)
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
A Schneider Electric lidera a inovação na distribuição de energia há mais de 50 anos. Continuamos a redefinir a distribuição de energia para o ajudar a tirar o máximo partido do novo paradigma energético descentralizado, descarbonizado e digitalizado.
O EcoStruxure Power é o nosso mais recente avanço – uma arquitetura digital e aberta que torna mais fácil para os nossos parceiros e clientes tirar partido dos mais recentes avanços em distribuição de energia para levar a fiabilidade, a segurança, a eficiência, a sustentabilidade e a conetividade para o nível seguinte.
Com o EcoStruxure Power da Schneider Electric, obtém digitalização, conetividade e análises avançadas – tudo numa única plataforma.