Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Muovaa tulevaisuutta mySchneider Panel Builders -ohjelman avulla

Paranna tehokkuutta, käytä uusimpia teknologioita ja nopeuta kestävää kehitystä uudessa sähköisessä maailmassa.

Tutustu Panel Builders -ohjelmaan

Tutustu mySchneider-kumppaniportaaliin

Tutustu tarkemmin keskusvalmistajien maailmaan

1. Kuka on sähkökeskusvalmistaja?

Sähkökeskusvalmistaja on vastuussa sähkökeskusten rakentamisesta. Rakennusprosessi saattaa vaihdella eri toimialoilla riippuen siitä, minkätyyppiselle liiketoiminnalle keskusvalmistaja työskentelee. Tavallisesti se sisältää keskusten suunnittelun ja rakentamisen.


Näihin sähkökeskuksiin asennetaan kytkimet, sulakkeet, releet ja katkaisijat. Ne ovat välttämättömiä toiminnan ylläpitämisen sekä koneiden ja laitteiden suojaamisen kannalta.


2. Miten voin ryhtyä keskusvalmistajaksi? ​


Menestyksekäs ja ympäristötietoinen keskusvalmistaja tarvitsee teknisiä taitoja ja viestintätaitoja tehdäkseen yhteistyötä sähköinsinöörien kanssa erilaisissa projekteissa. Keskusrakentajan tehtäviin tarvittavia pätevyyksiä ovat lukiotutkinto sekä korkeakoulututkinto tai vastaava sähköteknologian tutkinto


Tulevaisuuden keskusvalmistajaksi ryhtyminen edellyttää kuitenkin alan uusimpien teknologioiden ja trendien seuraamista. Se tarkoittaa tutustumista kestävän kehityksen oppaisiin, osallistumista kursseille ja koulutukseen sekä tietämyksen ja ympäristötietoisen lähestymistavan osoittamista sertifioinneilla.


3. Mikä on Panel Builders -ohjelmisto? ​


​Se on tietokoneohjelma, joka tukee keskusvalmistajia sähkökeskusten suunnittelu- ja suunnitteluprosesseissa. Tämä ohjelmisto tarjoaa työkaluja, ominaisuuksia ja toimintoja, jotka mahdollistavat suunnitteluprosessin yksinkertaistamisen. Lisäksi Panel Builder -ohjelmisto lyhentää suunnitteluun kuluvaa aikaa, parantaa tarkkuutta ja mahdollistaa samalla ennakoivan kunnossapidon.


Panel Builder -ohjelmistomme avulla voit suunnitella ja rakentaa sähkökeskuksia vaivattomasti. Helppokäyttöisen ja läpinäkyvän käyttöliittymän ansiosta keskusvalmistajat voivat luoda kaavioita, materiaalilaskuja ja 3D-keskusten asetteluja sekä automatisoida suunnittelu- ja rakennusprosesseja.


4. Mikä on Panel Builders -ohjelma?


Se on tarjoamme kattava koulutus- ja tukiohjelma. Kurssien, ohjelmistotyökalujen ja teknisen tuen ansiosta voit ryhtyä tulevaisuuden keskusvalmistajaksi ja parantaa osaamistasi. Sen avulla voit myös rakentaa laadukkaita ja tehokkaita sähkökeskuksia.

Ohjelmasta löytyy monia kursseja, joiden aiheet vaihtelevat sähköjärjestelmien perusperiaatteista edistykselliseen ohjelmointiin ja automaatioon. Ne räätälöidään kaikkien keskusvalmistajien yksilöllisiin tarpeisiin.


Panel Builders -ohjelmamme sisältää myös ohjelmistotyökaluja, jotka virtaviivaistavat suunnittelua ja prosessia sekä lyhentävät suunnitteluaikaa.

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.