Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Wireless Technology – Changing the Face of Safety Applications

Langattomat kauko-ohjausjärjestelmät parantavat käyttäjien turvallisuutta ja liikkuvuutta niin nostamisessa kuin koneenrakennuksessa.
Lue lisää avautuu uudessa ikkunassa

ABUS Crane Systems

Johtava nosturivalmistaja kehitti EcoStruxure Machine -ratkaisun avulla älykkään modulaaristen nosturien ohjausjärjestelmän.

Tutustu EcoStruxure-ratkaisuun

Lue, miten sinunkin yrityksesi voi saavuttaa menestyksen EcoStruxuren avulla: Innovaatioita kaikilla tasoilla.
Löydä lisää

Haaste

ABUS Crane Systems on yksi Euroopan johtavista nosturijärjestelmien valmistajista. Se tuottaa joka vuosi yli 5.000 nosturia 50 eri versiona, toimittaa nostureita yli 35.000:lle asiakkaalle Saksassa ja vie tuotteita 55:een maahan eri puolilla maailmaa.

• Yhden koon nosturia ei ole olemassa, joten jokainen ABUSin rakentama nosturi on rakenteeltaan, kooltaan, taajuusmuuttajien määrältään ja toiminnoiltaan erilainen.

• Jotta ABUS pystyi toimimaan kilpailukykyisesti ja vastaamaan asiakkaidensa vaatimuksiin, sen oli reagoitava seuraaviin haasteisiin:
• Monet vaatimukset, jotka koskivat erittäin vaativia ja räätälöityjä nosturijärjestelmiä
• Tarve standardoida moduulit, jotta tuotantoaika olisi mahdollisimman lyhyt
• Mahdollisuus toimia nopeasti aikavyöhykkeistä ja sijainnista riippumatta, hyödyntämällä esimerkiksi digitaalista tietojenkäsittelyä ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja korjausta varten

Ratkaisu

Sovellukset, analytiikka ja palvelut: Älykäs nosturien ABUControl-ohjaus, asiantuntevat toimituspalvelut
Rajapintojen hallinta: Modicon M221, M241, M251 -ohjaimet, XPSMC-turvaohjain, EcoStruxure Machine Expert (aiemmin nimellä SoMachine ja SoMachine Motion)
Verkkoon liitettävät tuotteet: Altivar-taajuusmuuttajat, Altivarin energian regenerointi, Phaseo ABL -virtalähteet, moottorinsuojauksen TeSys-katkaisijat ja -kontaktorit, OsiSense-anturit, valosähköiset XU-kytkimet, induktiiviset XS-enkooderit

EcoStruxure Machine: Valikoiman laajuus vastaa ABUSin asiakkaiden kaikkiin tarpeisiin. Se toimii myös perustana teollisuuden esineiden internetin mahdollisuuksien jatkohyödyntämiselle ABUS-nostureissa.
Nostoalan asiantuntemusta ja yhteistyötä kaikissa vaiheissa: Vaatimusten määrittelystä, konseptikehityksestä ja uusia toimintoja ja ominaisuuksia sisältävien innovatiivisten ratkaisujen ehdottamisesta ohjelmointiin, testaukseen ja validointiin
Tulos: ABUControl on älykäs modulaaristen nosturien ohjausjärjestelmä, joka perustuu EcoStruxure Machine -ratkaisuun. Kaikki vaaditut nosturitoiminnot voidaan toteuttaa vain kahdella vakiomoduulilla yksinkertaisista monimutkaisiin nosturiarkkitehtuureihin, joissa voi olla useita nostureita ja nostimia. Laitevaihtoehtoja ei tarvitse ohjelmoida, ja järjestelmän parametrit määritetään nopeasti ja helposti nosturin ohjausohjelmistolla.

Tulokset

• Tehokas ja nopea sarjatuotanto sekä suuremmat määrät laadukkaita tuotteita
• Nosturituotannon nopeampi käsittely, koska kaikki vaaditut nosturitoiminnot on toteutettu vain kahden vakiomoduulin avulla
• Nopeampi ja joustavampi uusien tuotteiden kehitys, nopeampi reagointi asiakkaiden tarpeisiin
• Mukavuus ja turvallisuus
• Nosturin parempi käytettävyys ja lyhyemmät käyttökatkot
• Jopa 40:n prosentin energiansäästö

Modicon M241 -ohjausratkaisu ja verkkoon liitetyt taajuusmuuttajat parantavat turvallisuutta ja käyttömukavuutta ja vähentävät nosturijärjestelmän käyttökatkoja. Altivar-taajuusmuuttajien regeneroivan yksikön avulla jarrutuksen aikana tuotettu energia voidaan syöttää takaisin sähköverkkoon, mikä mahdollistaa jopa 40:n prosentin energiansäästön.

Digitalisointi: Verkkoon liitettyjen ratkaisujen jatkokehitys sekä tietojen keruu ja käyttö toimivat väylänä teollisuuden esineiden internetiin, jotta ABUS voi avata uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa laajentamiseen esimerkiksi ennakoivalla ylläpidolla ja maailmanlaajuisilla palvelutoiminnoilla.

Schneider Electricin ratkaisut ovat auttaneet ABUSia parantamaan kilpailukykyään. Yhteistyön ansiosta ABUS ottaa käyttöön uusia ja innovatiivisia nostotoimintoja, jotka parantavat nosturin käytettävyyttä ja mahdollistavat kohdennetut huoltotoimenpiteet kaikkialla maailmassa.

Lue lisää

Rauta- ja terästeollisuus

Intuitiivinen teollisuus – digitalisoitu!

Älykkäät koneet ja EcoStruxure Machine

Tehtaan kattonosturi, nosto, teollisuusautomaatio, koneautomaatio

Älykäs noston ohjaus

Modicon-ohjaimet

EcoStruxure Machine Expert

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!