Kun omaisuutesi turvallisuus on menestyksesi kannalta ratkaisevaa, voit luottaa Triconexiin. Prosessiturvallisuusasiantuntijamme tuntevat kattavasti toiminnan turvallisuuden, prosessiturvallisuuden IEC 61511- ja IEC 61508 -standardit sekä säädöstenmukaisuuden. Maailmanlaajuinen infrastruktuuri tarjoaa tukea koko elinkaaren ajan aina ja kaikkialla.
Toiminnan turvallisuuden hallinta
Toiminnan turvallisuuden hallinta sovittaa kaikki toiminnot ja roolit koko elinkaaren ajan asiaankuuluvien säädösten ja standardien mukaisiksi.
Määritys ja arviointi
Turvallisuuden elinkaari alkaa suunnitteluvaiheesta. Siinä autamme tunnistamaan ja ymmärtämään sinua koskevia riskejä ja niiden mahdollisia seurauksia sekä suojatasoa, jota riskien hallitseminen ja lievittäminen edellyttää.
Suunnittelu ja käyttöönotto
Turvajärjestelmäteknologia on kehittynyt niin pitkälle, että se on käytännössä vikaantumisvarma, jos se on otettu asianmukaisesti käyttöön. Palveluihimme kuuluu projektinhallinta, järjestelmäsuunnittelu ja joukko paikan päällä suoritettavia palveluita, jotka takaavat toimivien ja täysin yhteensopivien käyttöjärjestelmien toimituksen. Olemme olleet kymmenien vuosien johtava toimija turvallisuuden alalla. Sovellamme kansainvälisten turvallisuusstandardien asiantuntemusta, ja meitä tukee asiantuntijaryhmä, joka pystyy vastaamaan kaikkiin turvallisuusjärjestelmäprojekteihin liittyviin tarpeisiin.
Käyttö ja ylläpito
Sitoutumisesi turvallisuuteen ei pääty, kun järjestelmät on asennettu ja otettu käyttöön. Se ei pääty meilläkään. Meillä on ainutlaatuisen turvavälineillä varustettujen toimintojen hallintaohjelmiston kaltaisia työkaluja ja ratkaisuja, joiden avulla toiminta voidaan pitää turvallisena ja standardien mukaisena koko elinkaaren ajan.
Esite
Suojaa arvokkaimmat resurssisi vaaratekijöiden ja riskien elinkaaren tehokkaan hallinnan avulla riskialttiilla teollisuudenaloilla.
IEC 61511 -standardin parhaiden käytäntöjen noudattaminen
Tässä julkaisussa tarkastellaan tiettyjä vaatimuksia ja osoitetaan, miksi hyväksymistestaus ja turvallisuuden eheystason tarkistus eivät ehkä enää riitä.
Sertifiointi- ja koulutuspalvelut
Prosessiturvallisuuden ratkaisut ja uhat muuttuvat jatkuvasti. Toiminnan turvallisuutta koskevan koulutuksen avulla insinöörit pysyvät ajan tasalla kenttätyössä ja täyttävät IEC 61508- ja IEC 61511 -standardien ja muiden kansainvälisten standardien vaatimukset.