Koneohjauksen IIoT-ratkaisut
Seuraavan sukupolven tehokkaiden ja vastuullisten koneiden kannattava tuottaminen laitevalmistajille ja koneenrakentajille.
Koneohjausratkaisut yrityksesi käyttökohteisiin
Ryhdy kumppaniksi ja yksinkertaista työtäsi
Käytä mySchneideria, henkilökohtaista digitaalista kokemusta. Katso video
1. Mikä on älykäs koneohjausjärjestelmä?
Koneohjausjärjestelmien ominaisuuksia ovat parempi tehokkuus, parannetut yhteydet, lyhyemmät käyttökatkot, edistyksellinen analytiikka ja parempi skaalautuvuus. Koneohjausjärjestelmät on usein helppo integroida nykyaikaisiin teknologioihin, ja ne ovat tehokkaampia ja joustavampia, mikä helpottaa alan muuttuviin vaatimuksiin mukautumista. Lisäksi ne tarjoavat parempaa tukea ennakoivaan kunnossapitoon ja etävalvontaan, mikä auttaa saavuttamaan yleisiä kustannussäästöjä ja parantamaan tuottavuutta.
2. Miten koneiden ohjaus toimii?
Koneohjausjärjestelmissä hyödynnetään yleensä edistyksellisiä tekniikoita, kuten esineiden internetiä, reunalaskentaratkaisuja, digitaalista replikointia ja tekoälyä, jotka mahdollistavat paremmat yhteydet, reaaliaikaisen tietojen analysoinnin ja ennakoivan kunnossapidon. Kattavat ratkaisut sisältävät usein yhdistettyjä tuotteita, rajapintojen hallintaratkaisuja, ohjelmistoja ja sovelluksia. Näitä teknologioita hyödyntävät seuraavan sukupolven koneohjausjärjestelmät mahdollistavat muun muassa etävalvonnan, ennakoivan analytiikan ja kuntoon perustuvan huollon. Tämä mahdollistaa mahdollisten ongelmien ennakoivan tunnistamisen, toiminnan tehostamisen ja käyttökatkojen vähenemisen. Lisäksi nämä järjestelmät voidaan usein helposti integroida muihin älykkäisiin tehdasratkaisuihin, mikä mahdollistaa saumattoman tiedonsiirron ja tietojen jakamisen koko teollisuusympäristössä.
Koneiden ohjausratkaisuihimme kuuluvat pakkausautomaatio, materiaalinkäsittely, elintarvikekoneet, LVIJ-järjestelmien ohjaus, pumppujen ohjaus ja paljon muuta. Lisäksi palvelujemme avulla voit maksimoida yrityksesi infrastruktuurin ja varautua vastaamaan laitteiston käytettävyyden, tuottavuuden, turvallisuuden ja suorituskyvyn optimointitarpeisiin.