Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric élargit la plage de puissance de sa gamme d'onduleurs Galaxy VX : une densité évolutive et une haute performance énergétique pour les datacenters et les applications industrielles

Rueil-Malmaison, France

03/10/2017

Télécharger le PDF

- Une plage de puissance de 500 KW à 1500 KW à la conception modulaire qui augmente la redondance du système en fonction de la demande de charge
- Une batterie Lithium-ion autorise une charge et une décharge rapides tout en facilitant la maintenance de la batterie et la réduction de l'empreinte carbone
- La technologie ECOnversion™ avec un rendement de 99 % offre une plus grande efficacité énergétique

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce l'extension de sa gamme d'onduleurs Galaxy VX. Plus évolutive, elle offre une protection de l'alimentation efficace à haute densité pour tous les grands environnements de datacenters et les applications industrielles stratégiques.

Une protection de l'alimentation évolutive et flexible

L'économie digitale a favorisé le développement des datacenters au fur et à mesure de la croissance exponentielle des données issues des appareils connectés et de l'Internet des Objets (IoT). A l’ère du tout numérique, ces données devenues aujourd'hui un actif prioritaire pour les entreprises, doivent être accessibles en temps réel, sans aucune interruption d’activité.

Commercialisée depuis décembre 2016 en version 1250 et 1500 KW et maintenant disponible à partir de 500 KW, la gamme Galaxy VX fournit une plage de puissance modulable répondant aux besoins en haute disponibilité des datacenters et des applications industrielles qui requièrent une puissance électrique croissante pour garantir la continuité et la fiabilité de leurs services.

Dans un contexte de fort développement du cloud, des modèles de colocation et des unités de production industrielles à process continu, les entreprises s'orientent vers l'efficacité énergétique souligne Damien Giroud, Directeur Solutions Datacenters & Secure Businesses, division IT Schneider Electric France. "Le Galaxy VX, tout en offrant des modes de fonctionnement très efficaces avec la ECOnversion, est évolutif, modulaire et sûr. Il propose des batteries Li-ion, ce qui accroît la flexibilité et la fiabilité du stockage de l'énergie.”

Grâce à sa conception modulaire, la gamme Galaxy VX permet en effet d’ajouter des modules de 250 KW pour augmenter la puissance ou offrir une plus grande redondance interne. En outre, l'architecture améliore la fiabilité globale du système, réduit le temps moyen de réparation et permet une meilleure protection ainsi qu'une plus grande tolérance aux pannes.

Des modes de fonctionnement flexibles pour optimiser l'efficacité des environnements informatiques haute densité

Le Galaxy VX intègre une technologie de pointe et 3 modes de fonctionnement, dont le tout nouveau mode ECOnversion™ pour réduire le coût énergétique des installations. Seul onduleur du marché répondant au plus haut niveau de la norme IEC 62040-3 classe 1 à proposer une telle efficacité, le Galaxy VX dispose également d’un mode Double Conversion et du mode Eco.

  • Le Mode ECOnversion permet de fournir le niveau le plus exigeant de qualité de tension suivant la norme IEC62040-3 class 1, dépassant 99 % de rendement énergétique.
  • Le Mode Double Conversion. Le Galaxy VX offre jusqu’à 96,4 % d'efficacité, même à une faible charge, tout en réduisant la sollicitation des composants. La partie commutation du Galaxy VX est en effet à 4 niveaux ce qui réduit le stress des composants électroniques IGBT de l'étage de puissance (brevet Schneider Electric : 4-level inverter technology). Cette innovation technologique le rend plus sûr et plus fiable que les onduleurs actuels à ce niveau de puissance.
  • Le Mode Eco offre 99 % d'efficacité lorsque le commutateur statique devient la source d’alimentation primaire.

Grâce à son rendement remarquable et sa capacité à fonctionner en permanence à 40°C, le Galaxy VX peut faire économiser jusqu'à 400 000 € sur 10 ans sur la facture énergétique. Son efficacité permettant de réduire d’au minimum 3 % la consommation électrique, cela représente 394 200 KWh de moins par an pour un onduleur de 1500 KW, auxquels il faut ajouter les économies liées à la climatisation.

La technologie ECOnversionTM permet également de dépolluer les Harmoniques et de corriger le facteur de puissance, le module inverter du Galaxy VX agissant comme un compensateur actif, réduisant ainsi les investissements liés au dimensionnement des batteries de condensateurs et des groupes électrogènes.

Des batteries Lithium-ion pour une protection renforcée

Le Galaxy VX propose de multiples options pour le stockage de l'énergie. Autorisant une charge et une décharge rapides, des batteries au Lithium-ion (Li-ion) améliorent la souplesse du stockage et réduisent la complexité de la maintenance, les coûts associés ainsi que l'empreinte environnementale. 

Pour certaines installations, le Galaxy VX est disponible en tant que composant d'une architecture préfabriquée pour simplifier le déploiement et l'installation des onduleurs. Pré-assemblé et pré-testé, ce système intègre, outre l'onduleur, l'ensemble des composants majeurs de l'infrastructure électrique du datacenter -  batteries, inverseur de source automatique (ATS) et appareillage électrique - pour réduire les temps d'installation et les erreurs sur site. Une solution simple et intégrée qui permettra de déployer rapidement de nouvelles capacités électriques au fur et à mesure de la progression des besoins des entreprises.

Avec ses différentes solutions d’infrastructures, d’alimentation ou de refroidissement, Schneider Electric accompagne les entreprises dans leur transition vers des datacenters « hyperscale » et le déploiement d'applications industrielles stratégiques. Son approche « pay-as-grow » permet de tirer un maximum d'avantages des déploiements informatiques en offrant de l'efficacité sans compromis sur la fiabilité. Le Galaxy VX a été pensé sur ce principe, sa conception modulaire permettant ainsi plus d'évolutivité, par l'ajout de modules de 250 kW.

Entièrement managée par StruxureWare for Data Centers de Schneider Electric, une suite logicielle intégrée pour le pilotage et la supervision du datacenter, la gamme Galaxy VX fournit des données exploitables et propose un équilibre parfait entre haute disponibilité et efficacité optimale.

Pour plus d’informations sur les solutions Galaxy VX de Schneider Electric :

https://www.youtube.com/watch?v=XKnAg8EhCng

https://www.se.com/fr/fr/product-range-presentation/63732-galaxy-vx?parent-category-id=64400&parent-subcategory-id=64430#tabs-top  

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :