Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric présente le Galaxy VX 1250-1500 KW, un nouvel onduleur pour améliorer l'efficacité, la flexibilité et la fiabilité des datacenters Hyperscale

Rueil-Malmaison, France

29/11/2016

Télécharger le PDF

• Technologie ECOnversion™ avec un rendement de 99%
• Modes de fonctionnement flexibles pour les datacenters et les applications critiques des entreprises, pour une efficacité accrue et un TCO (coût total de possession) plus bas.
• Architecture modulaire innovante "pay-as-you-grow"

Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion énergétique et des automatismes, annonce le Galaxy VXTM, un onduleur triphasé d'une grande efficacité, facile à déployer et compact pour les grands bâtiments, les datacenters et les applications critiques des entreprises.

Le Galaxy VX s'intègre dans le portefeuille de solutions de gestion d’énergie proposées par Schneider Electric.

Des modes de fonctionnement flexibles pour optimiser l'efficacité des environnements informatiques haute densité
Le Galaxy VX intègre une technologie de pointe et 3 modes de fonctionnement, dont le tout nouveau mode ECOversion™ qui offre un rendement de 99%, pour réduire le coût énergétique des installations. Seul onduleur du marché répondant au plus haut niveau de la norme IEC 62040-3 classe 1 à proposer une telle efficacité, le Galaxy VX dispose aussi d’un mode Double Conversion et du mode Eco.
Grâce à son rendement remarquable de 99% et sa capacité à fonctionner en permanence à 40°C, le Galaxy VX peut faire économiser jusqu'à 400 000 € sur 10 ans sur la facture énergétique. Son efficacité permettant de réduire d’au minimum 3% la consommation électrique, cela représente 394 200 KWh de moins par an pour un onduleur de 1500 KW, auxquels il faut ajouter les économies liées à la climatisation.

Fiabilité de pointe, brevetée par Schneider Electric

Autre caractéristique notable : la partie commutation du Galaxy VX est à 4 niveaux ce qui réduit le stress des composants électroniques IGBT de l'étage de puissance (brevet Schneider : 4-level inverter technology). Cette innovation technologique le rend plus sûr et plus fiable que les onduleurs actuels à ce niveau de puissance.
Un second brevet a été déposé sur le pilotage des contacteurs statiques que Schneider Electric contrôle comme des diodes, lorsque l’onduleur est en mode ECOnversionTM  cela permet "d'isoler" immédiatement l'amont de l'aval en cas de problème.


A noter aussi : la technologie ECOnversionTM permet de dépolluer les Harmoniques et de corriger le facteur de puissance, le module inverter du Galaxy VX agissant comme un compensateur actif, réduisant ainsi les investissements liés au dimensionnement des batteries de condensateurs et des groupes électrogènes.

Avec ses différentes solutions d’infrastructures, d’alimentation ou de refroidissement, Schneider  Electric accompagne les entreprises dans leur transition vers des datacenters hyperscale. Son approche « pay-as-grow » permet aux entreprises de tirer un maximum d'avantages de leur déploiement informatique en offrant l'efficacité sans compromis sur la fiabilité. Le Galaxy VX a été pensé sur ce principe, sa  conception modulaire permet plus d'évolutivité, par l'ajout de modules de 250 kW, qui peuvent être intégrés après l'installation initiale pour une augmentation de la puissance ou une plus grande redondance.
 

"Le Cloud et la colocation continuant de s'étendre, il y a une demande plus forte pour que l'efficacité énergétique accompagne la transition vers les datacenters hyperscale," déclare Damien Giroud, Directeur Solutions Datacenter, division IT Schneider Electric  France. "Le Galaxy VX possède un coût total de possession moins élevé, tout en offrant une grande disponibilité et une modularité importante grâce à son modèle pay-as-you-grow. Avec le Galaxy VX, nous proposons à nos clients de multiples options pour le stockage de l'énergie, afin d'offrir la meilleure approche pour leur entreprise aujourd’hui, tout en leur permettant de préparer les besoins de stockage d'énergie à venir. "


Disponibilité Mars 2017 pour les versions 1250KW et 1500 KW
Une version 750-1000 KW sera également disponible en juin 2017

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :