Consulter notre FAQ
En VDI, à quoi correspond le brochage des prises RJ45?
Comment raccorder une prise RJ45 ?
Les câbles réseau disposent de 4 paires de conducteurs (soit 8 fils).
Le raccordement des prises RJ45 peut être réalisé de deux manières, puisqu’il existe deux normes de câblage : il s’agit de la convention EIA-TIA 568A et de la convention EIA-TIA 568B.
La différence principale entre ces deux normes se limitent à l’inversion des paires vertes et orange comme indiqué sur le schéma ci-dessous :
Composition des connecteurs RJ45
Les prises RJ45 disposent de 8 broches pour le câblage des 4 paires de conducteurs :
- 1 paire pour le téléphone : broches 4 et 5,
- 2 paires pour l'informatique : broches 1 et 2 puis 3 et 6,
- 1 paire pour la télévision : broches 7 et 8.
Les connecteurs Actassi S-One (prises RJ45 femelles) de Schneider Electric existent en versions blindée et non-blindée. Les connecteurs blindés sont facilement reconnaissables grâce à leur enveloppe métallique, les non-blindés disposent d’une enveloppe plastique.
Ces deux types de prises RJ45 reçoivent tous les types de câble Ethernet blindés ou non-blindés du marché (F/UTP, F/FTP, S/FTP…) avec ou sans conducteur de terre pour la réalisation des réseaux de communication (internet, téléphone, réseau industriel…).