Consulter notre FAQ
Comment émettre une requête d'écriture de mots depuis un TSX Micro via un module TSXETZ410 ou TSXETZ510 en protocole Modbus TCP/IP ?
L'envoi via le module TSXETZ410 ou TSXETZ510 d'une requête Modbus depuis un TSX Micro ( TSX37 ) vers un équipement distant est réalisé par la fonction SEND_REQ.
Le détail des paramètres de la fonction SEND_REQ est le suivant :
@dest : adresse Unitelway de l'ETZ (Ad0 Number dans la page web Setup /UNITELWAY CONFIGURATION du coupleur). Exemple :
- ADR#0.0.4 si l'adresse Unitelway est 4 (valeur par défaut des coupleurs TSXETZ410 et TSXETZ510)
- ADR#0.0.6 si l'adresse Unitelway est 6
Code requête : 16#0037 pour une requête d'écriture de mots dans l'équipement distant
Table de transmission :
Mot de la table | Contenu |
%Mwi | adresse X-Way de l'équipement distant - octet de poids faible : numéro de réseau exprimé en héxa - octet de poids fort : numéro de station exprimé en héxa |
%Mwi+1 | 16#0000 (adresse) |
%Mwi+2 | 16#0000 (adresse) |
%Mwi+3 | 16#0768 (type segment: internal word) |
%Mwi+4 | adresse du 1er mot à écrire dans l'équipement distant |
%Mwi+5 | nombre de mots à écrire |
%Mwi+6 | 1ère valeur à écrire |
%Mwi+7 | 2ème valeur à écrire |
%Mwi+8 | N ème valeur à écrire |
- La table de transmission a une taille de 6 mots + le nombre de mots à écrire dans l'équipement distant.
- Avec PL7, pour une requête Modbus TCP/IP, le numéro de station doit être > 100.
- L'équipement distant doit être déclaré dans la configuration des connections du coupleur TSXETZ410 ou TSXETZ510 via ses pages Web (voir l'illustration ci dessous).
Table de réception :
- Lors d'une requête d'écriture, la table de réception a une taille de 1 mot. L'utilisateur n'a pas à lui affecter de valeur.
Table de gestion :
Numéro du mot | Octet de poids fort | Octet de poids faible |
%MWi | Numéro d'échange | Bit 0 :Bit d'activité |
%MWi+1 | Compte-rendu d'opération | Compte-rendu de communication |
%MWi+2 | Timeout |
%MWi+3 | Longueur de la table de transmission (en octects) |
Exemple de programmation d’écriture de mots.
Cet exemple permet d’envoyer une requête Modbus vers un équipement distant
- La requête permet d’écrire dans les mots %MW50, %MW51, %MW52 de l'équipement distant les valeurs 4, 5 et 6 respectivement (soit 3 mots).
- L’adresse X-Way de l'équipement distant déclarée dans le coupleur ETZ est : 2.136 (16# 8802).
- Le coupleur ETZ est à l'adresse Unitelway 4 (ADR#0.0.4).
Préparation de la table de transmission %MW100:9 (6 mots + nombre de mots à écrire soit 9 mots dans notre exemple) :
- %MW100:=16#8802; (adresse XWAY AP distant : station=136 décimal soit 88 Hexa; réseau=2 décimal soit 02 Héxa)
- %MW101:=16#0000; (adresse)
- %MW102:=16#0000; (adresse)
- %MW103:=16#0768; (*type segment: internal word*)
- %MW104:=50; (*adresse du 1er mot à écrire*)
- %MW105:=3; (*nb des mots à écrire*)
- %MW106:=4 (*valeur des données à écrire*)
- %MW107:=5; (*valeur des données à écrire*)
- %MW108:=6; (*valeur des données à écrire*)
- %MW62:=10; (*time out par 100ms soit 1000ms*)
- %MW63:=18; (*longueur en octets des données à transmettre=taille de la table de transmission X 2 soit 9 X 2=18 *)
Syntaxe de la requête :
- SEND_REQ(ADR#0.0.4,16#0037,%MW100:9,%MW200:1,%MW60:4);
Résultat :
La confirmation d'un échange correct est signifiée par la valeur 16#FE00 dans le mot de compte-rendu de la table de gestion soit %MW61 dans notre exemple.
Illustration : Application PL7 mettant en oeuvre l'exemple décrit ci-dessus.
Illustration : Déclaration de l'équipement distant dans le coupleur TSXETZ410 ou TSXETZ510.
Remarques :
- L'équipement distant peut être par exemple un Twido équipé d'un port Ethernet intégré (TWDLCAE40DRF, TWDLCDE40DRF).
- Si l'équipement distant se trouve derrière une une passerelle Ethernet TCP/IP / Modbus (comme par exemple un Twido raccordé au réseau Ethernet via le module TwidoPort 499TWD01100) alors les
mots %Mwi+1 et %Mwi+2 de la table de transmission doivent prendre les valeurs suivantes :
- %Mwi+1 := 16#0005
- %Mwi+2 := 16#xx00 avec xx adresse Modbus de l'esclave Modbus (par exemple 16#0100 pour un esclave @1, ce qui est généralement le cas pour le module TwidoPort 499TWD01100). - Le nombre de mots à écrite est au maximum de 57 mots (limitation liée à celle de la prise Terminal de l’automate).
- L'exemple ci-dessus reste un exemple rudimentaire qui a pour but d'illustrer cette Faq (les erreurs de communication ne sont pas traitées).
- Le manuel utilisateur des modules TSX ETZ 410/510 est disponible en fichier attaché.