Pour détecter un "Dépassement gamme" sur valeur haute et basse en échelle normalisée sur une carte analogique d'un automate TSX MICRO ou PREMIUM, il faut tester le bit de dépassement de gamme et le signe de l'entrée.
Pour cela il faut programmer une requête READ_STS %CHxy.i
-
1er cas :
Si le %Ixy.i.ERR =1, si %MWxy.i.2:x1=1 et si %IWxy.i:x15 =1 alors le dépassement gamme est négatif. -
2ième cas :
Si le %MWxy.i.2:x1=1 et si %IWxy.i:x15 =0 alors le dépassement gamme est positif.
Avec :
xy = rack et emplacement du module
i = numéro de voie.