Consulter notre FAQ
Quelle solution envisager pour bien protéger les équipements de la foudre ?
En général pour les fronts de surtensions rencontrés dans un bâtiment, les phénomènes de réflexion sont négligés pour des longueurs inférieures à 10m.
Au delà de 10 m, le risque de doublement de la tension devient très important.
La solution consiste à rajouter un deuxième parafoudre le plus près possible de l’équipement à protéger. La capacité d’écoulement de ce deuxième parafoudre peut être réduite (par exemple Imax< 8kA (8/20) car le courant de foudre aura déjà été dérivé par le premier parafoudre situé en tête.
Au delà de 10 m, le risque de doublement de la tension devient très important.
La solution consiste à rajouter un deuxième parafoudre le plus près possible de l’équipement à protéger. La capacité d’écoulement de ce deuxième parafoudre peut être réduite (par exemple Imax< 8kA (8/20) car le courant de foudre aura déjà été dérivé par le premier parafoudre situé en tête.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: