Consulter notre FAQ
Comment faire un réarmement automatique avec le LT3SM?
Dans l’offre des relais à sonde PTC il existe 3 modèles :
- LT3SE
- LT3SA
- LT3 SM
Le réarmement du produit est possible dès l’instant ou la résistance des sondes redescend à une valeur comprise entre 1500 et 1650 Ω
Sur les relais LT3SAxx et LT3SExx le réarmement est automatique
Sur le relais LT3SMxx, le réarmement est automatique mais il est possible de faire un réarmement manuel.
Pour un réarmement manuel : raccordement d’un bouton sur les bornes Y1 et Y2
Pour un réarmement automatique : Il suffira de ponter les bornes Y1 et Y2