Consulter notre FAQ
Quel est le relais bistable susceptible de remplacer un contacteur CA2DK122 ?
Les références CA2DK122, CA2DK22 et CA3DK22 concernaient des contacteurs auxiliaires à accrochage de l'ancienne gamme de contacteurs remplacée à ce jour par la gamme TESYS D.
Ils étaient composés de deux contacts "O" et deux "F" et de deux bobines A et E, une impulsion sur A montait le contacteur, une deuxième impulsion sur E faisait retomber le contacteur.
Il n'y a pas de substitution directe à ce jour
Néanmoins, une solution alternative existe par le biais des contacteurs auxiliaires TESYS D (CAD**) :
- le contacteur auxiliaire CAD32**,
- le bloc d'accrochage LAD6K10**.
L'accrochage mécanique du LAD maintient le contacteur collé,
Une impulsion sur la bobine du LAD décolle le contacteur : bornes E1 et E2
La durée d'impulsion de commande du bloc d'accrochage mécanique et du contacteur doit être :
- >= 100 ms pour commande en CA,
- >= 200 ms pour commande en CC.
Exemple :
- En 24V, CA2DK122 à mémoire à accrochage mécanique = CAD32B7 + LAD6K10B
- En 220V, CA2DK122 à mémoire à accrochage mécanique = CAD32M7 + LAD6K10M