Consulter notre FAQ
Comment configurer les paramètres de communication Modbus sur un Tesys U ?
Les démarreurs contrôleurs TESYSU peuvent communiquer en Modbus via les modules de communication spécifiques de référence LULC032 et LULC033.
De façon générale, une liaison modbus est définie par les paramètres suivants :
- son adresse Modbus,
- sa vitesse de transmission,
- la parité,
- le nombre de bits de données,
- le nombre de bits de stop.
Les modules de communication LULC03x s'auto-adapte au maître Modbus pour tous ces critères sauf l'adresse Modbus.
La configuration de l'adresse est réalisée à l'aide de commutateurs placés sous le module de communication LULC032 ou LULC033 (comme représenté sur le schéma ci-dessous).
Attention : la prise en compte de l’adressage ne se fait qu’à la mise sous tension du module de communication.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: