{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quels sont les indices de protection (IP) des boutons harmony XB4 et XB5 ?

Les Indices de Protection (IP) de la boutonnerie gamme Harmony XB4 (métallique) et XB5 (plastique) ont évolués en 2015 les nouvelles valeurs sont les suivantes :
  • Gamme XB4 : Les boutons poussoirs, boutons tournants, et voyants sont IP66,67,69,69K
    Gamme XB5 : Les boutons poussoirs, boutons tournants, sont IP66,67,69,69K
  • Voyants XB5 reste en IP66
Il est possible de renforcer l'IP des boutons poussoir en rajoutant des capuchons type ZBP, ce qui augmente l'indice de protection à IP69K.

bouton

Les indices de protection mentionnés ci-dessus concernent la tête une fois monté sur un support.
L'ensemble arrière du bouton-poussoir comprenant les contacts de type ZBE est classé IP20.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: