Les techniques de freinage utilisées par les démarreurs ATS - variateur ATV sont :
- injection de courant continu dans les pôles d'un moteur asynchrone,
- utilisation d'une résistance de freinage pour dissiper en effet Joule l'excès d'énergie de freinage,
- réjection de ce même excès d'énergie sur le réseau électrique (non développé dans cette information).
Freinage par injection de courant continu dans les pôles d'un moteur asynchrone
L'injection de courant continu est utilisé pour ralentir les charges entrainées par des moteurs alimentés par des démarreurs ou des variateurs mais l'était aussi par des modules de freinage spécifiques.
- permet de freiner plus rapidement qu'en roue libre,
- freinage économique.
- non maîtrise de la durée de freinage, un freinage sur une application à forte inertie sera plus long que sur une application à faible inertie
A démarreur ou variateur égal, les durées de freinage seront différentes suivant l'inertie de l'application. - la durée d'arrêt ne pourra être calibrée que si l'inertie est toujours identique, nécessité de vérifier la durée par un test, sinon utilisation d'un variateur
Démarreurs
Avec ce produit, il est possible de borner les durées des rampes d'augmentation et de diminution de tension appliquée au moteur et non les durées de démarrage et de freinage.
Modules spécifiques
Square D commercialisait des produits de référence EMB et Télémécanique des produits de référence ATP, Schneider ne commercialise et ne maintient plus ces produits.
(Square D et Télémécanique sont d'anciennes marques Schneider).
Freinage avec résistance de freinage
Ce type de freinage n'est utilisé que par les variateurs de fréquence.
Explication
Avantages
- Il est possible de calibrer la durée de freinage, il suffit de dimensionner la résistance de freinage. La durée de freinage sera celle du paramètre décélération DEC du menu Réglage,
- pas de réglage produit.
- Plus onéreux que le freinage par injection de courant continu mais reste économique,
- il n'est pas possible de raisonnablement freiner en dessous d'une seconde.
- des résistances de freinage standard,
- des résistances de levage pour mouvement à très forte inertie (levage, centrifugeuse, concasseur).
- la valeur ohmique => c'est une caractéristique du variateur,
- le pouvoir dissipatif nécessaire (en kW) => c'est une caractéristique de l'application,
- le degré de protection vis à vis de l'environnement : IP00, IP20, IP54.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.