{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Les bobines des contacteurs LC1K, LC1D et LC1F peuvent-elles être alimentées par les contacteurs auxiliaires CAD,CA2K, CA4K, CA2SK, les relais embrochables RUM,RSB, RSL, RXM, RPM et RPF ou les bornes relais ABR1S et ABR2S ?
Contacteurs auxiliaires CAD, CA2K, CA4K et CA2SK

Les contacteurs auxiliaires CAD, CA2K, CA4K et CA2SK disposent de contacts électriques capables de piloter toutes les bobines des contacteurs LC1K, LC1D et LC1F qu'elles soient à courant continu ou à courant alternatif.

Les valeurs cataloguées des contacts des contacteurs auxiliaires sont fournies pour une utilisation en catégorie :

  • AC15 en courant alternatif.
    Cette catégorie spécifie un courant pour une charge électromagnétique ( >72VA)  typique des contacteurs de puissance alimentés en monophasé,
  • DC13 en courant continu
    Idem AC15


La compatibilité entre les courants de maintien des bobines des contacteurs LC1K - LC1D et LC1F et les courants assignés d'emploi des contacts des contacteurs auxiliaires CAD, CA2K, CA4K et CA2SK est donc immédiate.

Compatibilité


Compatibilité

Bornes relais ABR1S et ABR2S

Les contacts des bornes relais ABR1S et ABR2S ont également été  conçues en vue d'une utilisation AC14 et DC13 correspondant à une charge inductive de type contacteur de puissance.


Par contre, ces bornes relais sont limitées par leurs tensions maximales d'emploi de 230VAC et 125 VDC.


En conséquence, ces bornes relais ne peuvent pas alimenter les bobines de contacteurs prévues pour des tensions supérieures à ces deux seuils ( voir les deux figures en amont).

Relais embrochables RUM, RSB, RSL, RXM, RPM et RPF

Les valeurs cataloguées des contacts des relais embrochables RUM, RSB, RSL, RXM, RPM et RPF sont  fournies en vue d'une utilisation AC1 et DC1 :

  • AC1 en courant alternatif
    Cette catégorie spécifie un courant pour une charge résistive et faiblement inductive
  • DC1 en courant continu
    Idem à AC1

De toute évidence, ces relais embrochables n'ont pas été conçus et fabriqués pour alimenter les bobines fortement inductives de contacteur, mais plutôt des charges résistives de type voyant Harmony XB4 ou XB5.

Cependant, il est possible de définir quelques compatibilités entre ces relais embrochables et les contacteurs de puissance en appliquant les quelques principes suivants :

Principe 1


Tout comme pour les bornes relais ABR1 et ABR2, ces produits sont limités par des tensions maximales d'emploi de :

  • 230VAC courant alternatif ,
  • 250VDC ou 300VDC courant continu,

Principe 2


Pour les bobines de contacteur en courant alternatif, l'intensité d'appel des bobines de contacteur doit être inférieure au courant assigné d'emploi du contact du relais embrochable.

Le courant assigné d'emploi des contacts des relais embrochables est prévu pour une durabilité électrique de 100 000 manoeuvres

Vis à vis de l'exemple suivant, le courant assigné d'emploi du contact "F" du relais embrochable RUMC3G est de 10A en AC1, il est comparé à l'intensité d'appel de la bobine du contacteur LC1D09 qui est comprise entre 2,92 et 0,14A.




Compatibilité

Principe 3


En courant continu, la caractéristique tension/courant des relais embrochables est particulière au sens où il existe deus points remarquables :

  • l'intensité est constante de 0 à 28 VBC ( dans le cas de relais RUM**, 10A)
  • cette intensité décroit jusqu'à la limite assignée de tension ( dans le cas de realise RUM, 250VDC et 0,2A)
    Pour des facilités de calcul , ne seront considérés que ces deux points : ( 10A, 28VDC), ( 0,2A, 250VDC)



    Compatibilité

Principe 4


Les relais embrochables comportent tous des contacts "F" et des contacts "O", les contacts "F" étant les plus performants que les contacts "O", ils seront seuls ytraités dans ce dossier

Principe 5


Les tableaux ci-après sont établis selon les 4 principes énoncé ci-avant, il s'agit donc d'estimation.
Ainsi le choix des compatibilités s'exercera seulement à partir des valeurs dans les cases de couleur verte.

Compatibilité des bobines en courant alternatif



Compatibilité



Compatibilité

Compatibilité

Compatibilité des bobines en courant continu



Compatibilité

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: