{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Comment connaitre la zone de mots et de bits d'une application TwidoSuite accessible par une requête Modbus ?

Pour qu'un mot ou un bit puisse être accessible par une requête Modbus, il doit être localisé dans la zone mémoire allouée par l'application TwidoSuite.

Dès lors que le mot %MWx est utilisé dans l'application alors la zone mémoire de %MW0 à %MWx est allouée.
Dès lors que le bit %Mx est utilisé dans l'application alors la zone mémoire de %M0 à %Mx est allouée.

Un bilan mémoire de l'application permet de connaitre les zones allouées par l'application Twidosuite.

Exemple :

Le bilan mémoire d'une application Twidosuite indique :

  • Bits mémoire : 101 bits
  • Mots mémoire : 101 mots

Dans cette application les bits %M0 à %M100 et les mots %MW0 à %MW100 existent et sont donc accessibles par une requête de communication émise par un équipement tel qu'un terminal Magélis.
Les bits et mots de rang supérieur n'existent pas dans l'application. Une tentative d'accès à l'une de ces variables entrainera une erreur au niveau de l'équipement émetteur de la requête (présence du panneau dans le champ d'affichage de la variable sous Vijeo Designer par exemple).


Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: