Consulter notre FAQ
Quel câble faut-il utiliser pour raccorder les sondes de niveau LA9RM201 ?
Il faut utiliser un câble à 2 conducteurs gaine PVC pour raccorder les sondes de niveau LA9RM201.
La section max admissible est de 6.3mm².
La notice d'installation des sondes LA9RM201 est jointe en annexe.
Si la section du câble choisi n'est pas correcte, il risque d'y avoir de l'eau résidente dans la sonde LA9RM201, pour éviter cet aléa , il peut être intéressant d'utiliser plutôt des électrodes Crouzet de type RM79696043 à associer avec le module relais RM35LM33MW
La notice d'installation du RM35LM33MW est jointe en annexe.
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: