Consulter notre FAQ
De quelle façon le câblage d'un variateur ATV31 ou ATV312 peut il s'effectuer ?
Câblage puissance
Il concerne le câblage des ponts puissance amont et aval du variateur :
- bornes L1 L2 L3 sur réseau EDF ou groupe électrogène pour l'alimentation amont du variateur,
- bornes U V W pour fourniture de l'énergie au moteur,
- la borne P0 doit être reliée à la borne PA+.
Il est possible en option d'installer un filtre réseau, des inductances moteur et une inductance DC.
Pour installer une résistance de freinage, il est nécessaire de la câbler entre PA+ et PB.
Attention !
L'organe de coupure ne doit pas être placé entre l'ATV et le moteur.
Câblage commande
Lorsque la commande du variateur est activée par une sortie automate NPN ou PNP, il est nécessaire d'utiliser une alimentation externe au variateur
Lorsque que la commande du variateur est activée par le contact sec d'un relais embrochable ou par celui d'un bouton poussoir ou autre commutateur, il est recommandé d'utiliser l'alimentation interne du variateur ATV31 ou ATV312.
Deux informations sont nécessaires aux variateurs ATV31 ou ATV312 pour qu'ils puissent démarrer : un ordre de marche et une consigne :
Ordre de Marche
L'ordre de marche est fourni en réglage usine par l'activation de la borne de l'entrée LI1 et seulement par cette entrée, ( LI2 est configurée en réglage usine en marche arrière, mais LI2 peut être affectée à toute autre fonction).
Pour que le variateur démarre, LI1 doit être sur 1 (ou Li2 pour la marche arrière).
Trois solutions de câblage sont possibles pour obtenir l'ordre de marche :
- câbler un pont entre LI1 et +24,
Attention : dans ce cas, il faut paramétrer TCC de la façon suivante : Menu IO ==> TCT = LEL.
- utiliser un contact maintenu via soit un bouton pousser, soit un commutateur 2 positions marche-avant / arrêt ou alors un commutateur 3 positions marche-avant/ marche-arrière / arrêt?
Pas de paramétrage particulier si produit configuré en réglage usine,
- utiliser des boutons poussoir : 1 BP marche, 1 BP arrière et un BP arrêt,
Il est alors nécessaire de paramétrer TCC de la façon suivante : Menu IO ==> TCC = 3C.
Consigne
Une consigne peut être donnée par :
- une vitesse fixe (pas de câblage particulier),
- des vitesses présélectionnées
- Un potentiomètre relié entre +10 AI1 (point milieu) et com,
- une consigne par 0-10V reliée sur AI2 ou AI1 et com,
- une consigne 0-20mA ou 4-20mA reliée sur AI3 et com.