Consulter notre FAQ
Quels sont les poignées et auxiliaires pouvant être montés sur les interrupteurs/sectionneurs GS1 et GS2 ?
Un nouvelle gamme d'interrupteurs/sectionneurs GS2 est commercialisée par Schneider depuis 2008.
Le tableau Excel à télécharger à la fin de ce document "Base choix d'un interrupteur à fusible GS2 ou GS1-Rénovation d'un GS1" permettra une recherche aisée des références des interrupteurs/sectionneurs GS1 et GS2 ainsi que tous les accessoires.
Attention !
Les interrupteurs/sectionneurs GS1 n'ont pas systématiquement été remplacés par les interrupteurs/sectionneurs GS2, de ce fait certains interrupteurs/sectionneurs GS1 restent en vente.
Rénovation d'un GS1
Pour remplacer un interrupteur/sectionneur GS1 détérioré ou périmé par un autre interrupteur/sectionneur, il est nécessaire de savoir quel type de poignée est doté l'ancien interrupteur sectionneur.
En effet, suivant le type de poignée monté sur la même référence de GS1, il pourra être rénové soit en GS2 pour le premier type de poignée, soit avec la même référence de GS1 pour un autre type de poignée.
Exemple :
Un GS1FD4 sera rénové en :
- GS2F4 si la poignée installée était une commande extérieure latérale droite,
- restera en GS1FD4 si la poignée utilisée était une commande intérieure lattérale droite.
- aller dans l'onglet " Substitution GS1" et choisir la référence GS1 à rénover ou substituer dans la première colonne " Ancienne référence"
- deux possibilités de rénovation sont alors offertes selon le type de poignée installée sur l'ancien produit .
Définir un interrupteur/sectionneur GS2 ou GS1
Il est possible de définir un interrupteur/sectionneur de type GS1 ou GS2 par les caractéristiques suivantes :
- calibre souhaité ( en Ampère),
- calibre des fusibles ( 10x38, 14x51, etc.),
- nombre de pôles : 3 ou 4,
- type de poignée.
Pour trouver la référence d'interrupteurs/sectionneurs la plus adaptée :
- aller dans l'onglet " Références complètes GS1-GS2 " ,
- utiliser les différents ascenseurs des colonnes qui spécifient le produit : calibre en Ampères, calibre des fusibles, nombre de pôles, type de poignée.
La référence complète doit alors apparaitre dans la colonne "Référence Produit".
Définir les références des auxiliaires des interrupteurs/sectionneurs GS2 ou GS1
Pour trouver ces références :
- aller dans l'onglet " Références complètes GS1-GS2 ",
- utiliser la colonne "Référence Produit " et l'ascenseur correspondant pour la référence de GS1/GS2 correcte,
- utiliser ensuite les colonnes de droite qui déterminent les références de poignées, de rallonge, de contacts auxiliaires, etc pour cet interrupteur sectionneur.