Un relais synchrone se ferme lorsque la tension aux bornes du thyristor est proche de zéro, ce qui correspond sur charge résistive au zéro secteur.
Les avantages :
- limiter les variations rapides de courant à la fermeture, sources de perturbation électromagnétiques,
- pas de pics de surtensions à la commutation.
Type d'applications :
- charges résistives (chauffage, lampes),
- charges capacitives,
- lampes à décharge compensées,
- moteurs monophasés,
- moteurs triphasés (redémarrages à la volée).
Cycle de fonctionnement :
1. L'entrée est active,
2. Les thyristors sont activés et conduisent dès le passage au zéro de la tension,
3. Le courant de charge est maintenu par les thyristors après que le signal d'entrée soit désactivé,
4. Les thyristors s'ouvrent quand la tension passe au zéro.