{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Que signifie le sigle, constitué de 2 ou 4 lettres, définissant le mode de refroidissement d'un transformateur immergé ?

Article available in these languages: Néerlandais

Conformément à la norme IEC 60076-2, page 8, le signe signifie :

1. Première lettre = fluide de refroidissement interne en contact avec les enroulements :
  • O = huile minérale ou liquide isolant de synthèse de point de feu ≤ 300°C,
  • K = liquide isolant avec point au feu > 300°C,
  • L = liquide isolant à point au feu non mesurable.
2. Deuxième lettre = mode de circulation du fluide de refroidissement interne :
  • N = circulation naturelle par thermosiphon à travers le système de refroidissement et les enroulement,
  • F = circulation forcée à travers le système de refroidissement, circulation par thermosiphon dans les enroulements,
  • D = circulation forcée à travers le système de refroidissement et dirigée du système de refroidissement jusqu’aux enroulements principaux au moins
3. Troisième lettre = fluide de refroidissement externe :
  • A = air,
  • W = eau.

4. Quatrième lettre = mode de circulation du fluide de refroidissement externe :
  • N = convection naturelle,
  • F = circulation forcée (ventilateurs, pompes).

Schneider Electric France