Problème ou besoin rencontré :
Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment installer des prises Unica en goulotte et utiliser le peigne de connexion Unica. Ces blocs de prises se montent dans tous nos systèmes d’installations OptiLine et Unica System+ : goulottes, colonnes, perches et boîtiers de sol. Cela permet de réaliser simplement et rapidement des combinaisons de prises adaptées aux configurations de n’importe quel bureau !
Mode opératoire :
1. Sortir le peigne de connexion Unica (NU9091) de son emballage.
2. Assembler nos prises Unica autour du peigne de connexion par un simple clipsage du peigne sur les connexions latérales des prises. Raccorder les 3 fils (phase, neutre et terre) au bloc de prises.
3. Clipser le bloc dans la goulotte.
4. Placer les finitions autour du bloc de prises.