Un laboratoire unique
Le laboratoire propose une gamme complète et cohérente de tests dans les domaines suivants :
• Diélectrique & Electrique basse (BT) et moyenne (MT) tension
• Mécanique (chocs, vibrations et acoustique)
• Environnement, Climatiques (chaud, froid, choc thermique, brouillard salin, etc.)
• Compatibilité Electromagnétique (CEM) & Radio Fréquence
• Fonctionnel (échauffements, déclenchements)
• Puissance (court-circuit BT et HT, arcs internes, endurance électrique, etc.)
Une équipe d’expert.e.s est en mesure d’accompagner les clients dans la conception ou la définition des plans de test de leurs produits ou systèmes.
L'activité est centrée autour d'un objectif : apporter une garantie du niveau de qualité exigé permettant la mise sur le marché de produits et systèmes en toute confiance.

F-Lab dispose de 3 alternateurs de puissance (2x600 MVA et 1x2500 MVA)

Compétence expertise
Vous souhaitez disposer d’un produit parfaitement conforme aux normes afin d’accélérer sa mise sur le marché ?
Nos experts :
• vous accompagnent en phases de conception et de développement, vous permettant ainsi de raccourcir votre cycle de développement,
• participent activement à la résolution de problèmes spécifiques (mécaniques, électriques, électromagnétiques, vibratoires, …),
• vous proposent des solutions adaptées et respectueuses de votre cahier des charges,
• analysent les problèmes et incidents survenus lors des essais,
• vous conseillent pour améliorer les performances de votre produit.
Les secteurs d’expertise à votre disposition

Un Laboratoire accrédité
Les tests effectués au sein de F-Lab permettent de démontrer la conformité aux diverses normes afin de couvrir la majeure partie du marché mondial : IEC, UL, ANSI...
Afin de faciliter la reconnaissance de notre laboratoire par d’autres organismes de certification indépendants et garantir la validité technique de nos résultats, F-Lab est accrédité par le COFRAC (n°1-0140, n°1-6324 et n°1-7287) conformément à la norme IEC/ISO 17025 nouvelle version. Cela garantit ses compétences et son impartialité par son système qualité.
Par conséquent, les organismes de certification tiers tels que ASEFA, ASTA, LCIE, TüV Rheinland, DEKRA ou OVE permettent de réaliser des essais sous leur supervision dans le cadre du schéma OC de l’IECEE. F-Lab peut ainsi fournir des rapports de test pour obtenir un certificat de conformité indépendant validé par l'organisme de certification tiers.
Par ailleurs, F-Lab est membre fondateur de l’Ensemble des Stations d’Essais à Grande Puissance Française (ESEF - membre du STL) pour les essais de moyenne tension.

Nos marchés principaux
Chez F-Lab, l’objectif est de répondre aux besoins clients pour leur donner entière satisfaction
Besoin d'aide ?
Chat