{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Οδηγίες εγκατάστασης Zelio Soft 2 V.5.0 Greek Patch

Το λογισμικό μετάφρασης του Zelio Soft 2 V.5.0 στα Ελληνικά, προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση και η χρήση του γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Το πρόγραμμα Zelio Soft 2 V.5.0 Greek Patch θα σας δώσει την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα του λογισμικού προγραμματισμού Zelio Soft 2 V.5.0, στην Ελληνική γλώσσα.

Για να το επιτύχετε ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Εγκαταστήστε το λογισμικό Zelio Soft 2 V.5.0 (από CD, Internet ή αρχείο)
2. Κλείστε το λογισμικό Zelio Soft 2 V.5.0 αν το έχετε ανοίξει
3. Εκτελέστε το πρόγραμμα Zelio Soft 2 V.5.0 Greek Patch
4. Κατα την ζήτηση Φακέλου προορισμού, στην 2η καρτέλλα της εγκατάστασης

Για Windows Windows Vista, 7, 8, 10 επιλέξτε:
C:\Program Files(x86)\Schneider Electric\Zelio Soft 2 (προεπιλογή)

Για Windows 98,Me,2000, XP επιλέξτε:
C:\Program Files\Schneider Electric\Zelio Soft 2

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της ελληνικής γλώσσας, το πρόγραμμα να εγκατασταθεί στον σωστό φάκελλο, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού Windows. Για αυτόν τον λόγο σε κάθε περίπτωση επιλέξτε τον φάκελλο της εγκατάστασης του λογισμικού Zelio Soft 2 V.5.0

5.Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εκτελέστε το λογισμικό Zelio Soft 2 V.5.0.

6.Στο μενού File επιλέξτε Preferences, και στην κυλιόμενη λίστα language επιλέξτε Ελληνικά.

7.Κλείστε το λογισμικό Zelio Soft 2 V.5.0, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

8.Επανεκκινήστε το λογισμικό Zelio Soft 2 V.5.0 , και από εδώ και πέρα τo Zelio Soft 2 V.5.0 θα λειτουργεί στα Ελληνικά.


Περισσότερα σχετικά άρθρα θα βρείτε παρακάτω:

Πως μπορών να βρω το λογισμικό Zelio Soft 2;

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: