01. Συνήθης καλωδίωση για οικιακή εγκατάσταση, σε συνδυασμό με ρελέ φορτίου 4P, 4NO και πηνίο στα 230Vac.
Η επαφή R1 (11/14) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπέρτασης. Η επαφή R2 (21/24) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπότασης. Σύμφωνα με την παραπάνω καλωδίωση, οι εν λόγω επαφές συνδέονται σε σειρά ώστε να απενεργοποιούν το πηνίο του ρελέ φορτίου σε οποιαδήποτε περίτπωση υπέρτασης ή υπότασης. Σε περίπτωση απώλειας ουδετέρου, και οι δύο επαφές απενεργοποιούνται ακαριαία.
02. Ρύθμιση (όλες οι ρυθμίσεις γίνονται απουσία τάσης στον επιτηρητή)
- Ρύθμιση τάσης: πρόκειται για την τάση δικτύου μεταξύ φάσης και ουδετέρου (π.χ. 230V)
- >U : άνω όριο τάσης σε ποσοστό % της πρώτης ρύθμισης (π.χ με ρύθμιση τάσης 230V και ρύθμιση >U 10%, το άνω όριο τάσης ρυθμίζεται στα 253V)
- <U : κάτω όριο τάσης σε ποσοστό % της πρώτης ρύθμισης (π.χ με ρύθμιση τάσης 230V και ρύθμιση <U 10%, το κάτω όριο τάσης ρυθμίζεται στα 207V)
- Tt1 : χρόνος απόκρισης του επιτηρητή σε περίτπωση υπέρτασης
- Tt2 : χρόνος απόκρισης του επιτηρητή σε περίτπωση υπότασης
03. Καταστάσεις LED
- [R1: OFF | Un: OFF | R2: OFF] Ο επιτηρητής δεν έχει τροφοδοσία ή αντιλαμβάνεται απώλεια ουδετέρου.
- [R1: ON | Un: ΟΝ | R2: ON] Φυσιολογική λειτουργία βάσει των ρυθμίσεων.
- [R1: αναβοσβήνει | Un: ΟΝ | R2: ON] Παρατηρείται υπέρταση, ωστόσο δεν έχει παρέλθει ο χρόνος Tt1.
- [R1: OFF | Un: ΟΝ | R2: ON] Παραμένουσα υπέρταση για χρόνο μεγαλύτερο από Tt1. Η επαφή R1 έχει απενεργοποιηθεί.
- [R1: ON | Un: ΟΝ | R2: αναβοσβήνει] Παρατηρείται υπόταση, ωστόσο δεν έχει παρέλθει ο χρόνος Tt2.
- [R1: ON | Un: ΟΝ | R2: OFF] Παραμένουσα υπόταση για χρόνο μεγαλύτερο από Tt2. Η επαφή R2 έχει απενεργοποιηθεί.
Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο χρήσης.