Πρόβλημα:
Η οθόνη εμφανίζει το σφάλμα OPF2 σε ρυθμιστή στροφών ATV320.
Σειρά προϊόντων:
Altivar 320
Περιβάλλον:
Όλα
Αιτία:
Ο κινητήρας δεν είναι συνδεδεμένος, το ρελέ ισχύος (εάν χρησιμοποιείται) δεν κλείνει αρκετά γρήγορα ή η απορρόφηση ρεύματος του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή.
Επίλυση:
Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις εξόδου από τον ρυθμιστή στροφών στον κινητήρα.
Ελέγξτε όλες τις παραμέτρους του κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι οι τιμές που έχουν τεθεί συμφωνούν με τις ονομαστικές τιμές της πινακίδας του κινητήρα.
Ελέγξτε αν υπάρχει ρελέ ισχύος μεταξύ της εξόδου του ρυθμιστή και του κινητήρα που να είναι πιθανώς ανοιχτό. Εάν χρησιμοποιείται ρελέ ισχύος, μεταβείτε στο μενού CONF, FULL, FLT-, OPL και ρυθμίστε την απώλεια φάσης εξόδου (Output Phase loss) σε No (πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ENT για 2 δευτερόλεπτα).
Δοκιμάστε τον ρυθμιστή στροφών χωρίς τον κινητήρα συνδεδεμένο:
- Ρυθμίστε το OPL σε No. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ENT για 2 δευτερόλεπτα.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον κινητήρα από τους ακροδέκτες του ρυθμιστή στροφών.
- Με τον κινητήρα αποσυνδεδεμένο, θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία στα 20, 30 και 60 Hz και μετρήστε τις τάσεις εξόδου φάση προς φάση για να δείτε αν είναι όλες συμμετρικές.
- Με τον κινητήρα αποσυνδεδεμένο, πραγματοποιήστε μετρήσεις Megger στον κινητήρα με Megger 1.000V.