Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Harmony Solid State Relays | Κατάργηση των ρελέ τύπου solid state SSM1 και αντικατάστασή τους από τα ρελέ SSD1
Η σειρά των SSM1 ρελέ solid state έχει καταργηθεί.
Άμεση αντικατάσταση δεν διατίθεται. Εναλλακτικά, μπορούν να εξεταστούν τα ρελέ της νέας σειράς Harmony SSD1.
Παρακάτω αναφέρονται οι πλησιέστερες αντιστοιχίες.
Σημειώνεται ότι οι αντιστοιχίες αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις της εταιρίας μας και όχι ένα προς ένα αντικαταστάσεις.
Άμεση αντικατάσταση δεν διατίθεται. Εναλλακτικά, μπορούν να εξεταστούν τα ρελέ της νέας σειράς Harmony SSD1.
Παρακάτω αναφέρονται οι πλησιέστερες αντιστοιχίες.
Κωδικός SSM1 | Κωδικός SSD1 |
SSM1A120BD | SSD1A320BDC1 |
SSM1A120M7 | SSD1A320M7C1 |
SSM1A130BD | SSD1A335BDC1 |
SSM1A430BD | |
SSM1A130M7 | SSD1A335M7C1 |
SSM1A430M7 | |
SSM1A145BD | SSD1A345BDC2 |
SSM1A445BD | |
SSM1A145F7 | SSD1A345M7C2 |
SSM1A445F7 | |
SSM1A455BD | SSD1A360BDC2 |
SSM1A455F7 | SSD1A360M7C2 |
Σημειώνεται ότι οι αντιστοιχίες αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις της εταιρίας μας και όχι ένα προς ένα αντικαταστάσεις.
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: