{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Μετάβαση από Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος MasterPact NT/NW σε MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 βάσει της ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος Icu

Στους παρακάτω συγκριτικούς πίνακες θα βρείτε την διαφορά μεταξύ των MasterPact NT/NW και MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 βάσει της ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος Icu (@ 415 V, για δίκτυα < 690 V)).

Τα παρακάτω μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό επιλογής σε περίπτωση που θέλετε να μεταβείτε:
  • από MasterPact NT σε MasterPact MTZ1 και
  • από MasterPact NW σε MasterPact MTZ2 ή MTZ3.
Από MasterPact NTσε MasterPact MTZ1
3 performance levelsΗ1 - 42 kA rms4 performance levelsH1 - 42 kA rms
H2 - 50 kA rmsH2 - 50 kA rms
L1 - 150 kA rmsH3 - 66 kA rms
L1 - 150 kA rms
Από MasterPact NW08 / NW40σε MasterPact MTZ2
5 performance levelsN1 - 42 kA rms5 performance levelsN1 - 42 kA rms
H1 - 65 kA rmsH1 - 66 kA rms
H2 - 100 kA rmsH2 - 100 kA rms
H3 - 150 kA rmsH3 - 150 kA rms
L1 - 150 kA rmsL1 - 150 kA rms
Από MasterPact NW40b / NW63σε MasterPact MTZ3
2 performance levelsH1 - 100 kA rms2 performance levelsH1 - 100 kA rms
H2 - 150 kA rmsH2 - 150 kA rms



MTZ NT/NW to MTZ1/MTZ2/MTZ3 - MTZ Substitution

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: