Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Μπορούν οι μικροαυτόματοι διακόπτες Acti 9 iC60 να χρησιμοποιηθούν τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές;
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες της σειράς Acti 9 iC60 διαθέτουν πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC/EN 60898-1 και IEC/EN 60947-2 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε οικιακές όσο και σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Το πρότυπο IEC/EN 60898-1 (οικιακό) αφορά ηλεκτρικά εξαρτήματα – διακόπτες κυκλώματος για προστασία από υπερένταση για οικιακές και παρόμοιες εγκαταστάσεις, ενώ το πρότυπο IEC/EN 60947-2 (βιομηχανικό) συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης.
Οι μικροαυτόματοι διακόπτες της σειράς Acti 9 iC60 έχουν σχεδιαστεί για:
· την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από ρεύματα βραχυκυκλώματος,
· την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων από υπερένταση,
· είναι κατάλληλοι για απομόνωση βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-2,
· η αφόπλιση από σφάλμα υποδεικνύεται μέσω μιας κόκκινης μηχανικής ένδειξης στην πρόσοψη του διακόπτη (Visi-trip).