{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Διατίθενται αντικεραυνικά κατάλληλα για εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Ναι, στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τα iPRD PV-DC αντικεραυνικά συνεχούς ρεύματος τύπου 2 με αποσπώμενα φυσίγγια, κατάλληλα για την προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων από υπερτάσεις λόγω κεραυνικού πλήγματος.

[Ue] Ονομαστική τάση λειτουργίας[Imax] Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισηςΣύντομη περιγραφήΚωδικός
800 V +/- 10 % DC40 kAiPRD 40r 800PVA9L40271
1000 V +/- 10 % DC40 kAiPRD 40r 1000PVA9L40281


Αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Παρέχουν απομακρυσμένη σηματοδότηση της πληροφορίας "φυσίγγιο προς αντικατάσταση".
  • Διαθέτουν αποσπώμενα φυσίγγια που επιτρέπουν τη γρήγορη αντικατάστασή τους σε περίπτωση καταστροφής.
  • Εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια ως το τέλος ζωής του φυσιγγίου: η θερμική απόζευξη θα λειτουργήσει πριν από την καταστροφή τους.

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: