Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
Switchboard

Πρότυπα IEC 61439-1&2

Το σημείο αναφοράς για τους ηλεκτρικούς πίνακες διανομής χαμηλής τάσης, δηλ. το πρότυπο IEC 61439-1&2, εστιάζεται στην ασφάλεια των ανθρώπων και του εξοπλισμού, στη διαθεσιμότητα και στη συμμόρφωση.

Schneider Electric control panels

Πρότυπα UL

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει λύσεις, προϊόντα και πρακτικά παραδείγματα για το σχεδιασμό συστημάτων προστασίας και πινάκων ελέγχου μηχανημάτων που συμμορφώνονται με το πρότυπο UL508.

Τα διάφορα πρότυπα

Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC)

H IEC είναι ένας οργανισμός με 169 χώρες μέλη, ο οποίος καταρτίζει και δημοσιεύει διεθνή πρότυπα για ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και συναφών τεχνολογιών, συσκευών και συστημάτων. Το πρότυπο IEC 61439-1&2 είναι το βασικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή σας εργασία ως κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων διανομής.
> Ιστότοπος της IEC Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Οργανισμός ασφάλειας UL

Η UL είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη εταιρεία με ειδίκευση στην επιστήμη της ασφάλειας, η οποία ασχολείται με την προώθηση ασφαλών λύσεων για περιβάλλοντα διαβίωσης και εργασίας. Για τους ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου που πωλούνται στη Βόρεια Αμερική απαιτείται συχνά πιστοποίηση κατά UL.
> Ιστότοπος της UL Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Ο ISO είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός διεθνής οργανισμός. Μέσω των μελών του, συγκεντρώνει ειδικούς που μοιράζονται τις γνώσεις τους και αναπτύσσουν εθελοντικά διεθνή πρότυπα βασισμένα στη συναίνεση, τα οποία υποστηρίζουν την καινοτομία και παρέχουν λύσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις.
> Ιστότοπος του ISO Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων

Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!