Παρέχουμε τεχνική κατάρτιση για να διατηρούνται ενημερωμένες οι ικανότητες των ομάδων σας
Τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις ικανότητες των ομάδων σας, να ενισχύσετε την ασφάλεια, να αναπτύξετε τις δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων του προσωπικού σας και να μεγιστοποιήσετε τη διαθεσιμότητα των προγραμματιζόμενων ελεγκτών διεργασίας αυτοματισμού (PAC) και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC). Εγγραφείτε στην πύλη υπηρεσιών κατάρτισης της χώρας ή επιλέξτε ένα από τα προγράμματα εκμάθησης.
Εκτός από τα βίντεο τεχνογνωσίας, τα τοπικά κέντρα κατάρτισης παρέχουν ηλεκτρονικά και εικονικά μαθήματα και μαθήματα πρακτικής εξάσκησης —ορισμένα από αυτά διατίθενται επίσης στις δικές σας εγκαταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πλησιέστερα κέντρα κατάρτισης.
Ο ελεγκτής Mini8 Multi-Loop προσφέρει έλεγχο υψηλής απόδοσης σε ελεγκτές PID τοποθέτησης πίνακα Eurotherm.
Είναι μια συσκευή μικρού μεγέθους για την απόκτηση δεδομένων με αρθρωτή σχεδίαση για είσοδο/έξοδο και με ένα σύνολο χαρακτηριστικών που εξυπηρετεί τόσο την απλή όσο και την περίπλοκη χρήση.
Η σειρά E+PLC συνδυάζει την εμπειρία πυρήνα της Eurotherm στην ακρίβεια μετρήσεων, τον έλεγχο ακριβείας και την ανθεκτική σε παραβιάσεις καταγραφή, με τη δοκιμασμένη λειτουργικότητα PLC. Η σειρά περιλαμβάνει μια λύση μιας συσκευασίας για εφαρμογές μικρών μηχανημάτων και μια αρθρωτή λύση πλατφόρμας για διεργασίες μεγαλύτερων μηχανημάτων.
Ο ενσωματωμένος προγραμματιζόμενος ελεγκτής αυτοματισμού (ePAC) Modicon M580 Ethernet είναι μια πρωτοποριακή λύση που σας επιτρέπει να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να ενισχύσετε την απόδοση και να προετοιμαστείτε για το μέλλον.
Ο λογικός ελεγκτής Modicon M221 προσφέρει κορυφαία απόδοση. Διατίθεται επίσης σε μορφή βιβλίου, απαιτεί ελάχιστη εγκατάσταση και προσφέρει τεράστια ευελιξία.
Μεγάλο PLC για εφαρμογές επεξεργασίας, υψηλή διαθεσιμότητα και λύσεις ασφάλειας.
PLC μεσαίας κατηγορίας για βιομηχανικές διαδικασίες και υποδομές.
Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο κατάρτισης
Προσφέρουμε επιτόπου κατάρτιση για PLC και PAC στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσής μας. Η Schneider Electric μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε τα επίπεδα δεξιοτήτων και γνώσεων του εργατικού δυναμικού σας με προγράμματα αξιολόγησης της κατάρτισης.
Εγγραφείτε για την πύλη υπηρεσιών εκπαίδευσης της χώρας σας
-
- Αλγερία
- Αγκόλα
- Μπενίν
- Μποτσουάνα
- Μπουρκίνα Φάσο
- Καμερούν
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
- Τσαντ
- Κονγκό
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Αιθιοπία
- Γκαμπόν
- Γκάμπια
- Γκάνα
- Γουινέα
- Γουινέα-Μπισάου
- Ισημερινή Γουινέα
- Κένυα
- Λεσότο
- Λιβερία
- Μαλάουι
- Μάλι
- Μαυριτανία
- Μαρόκο
- Μοζαμβίκη
- Ναμίμπια
- Νίγηρας
- Νιγηρία
- Πακιστάν
- Κατάρ
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
- Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
- Σαουδική Αραβία
- Σενεγάλη
- Σιέρα Λεόνε
- Σομαλία
- Νότια Αφρική
- Σουδάν
- Τανζανία
- Τόγκο
- Τυνησία
- ΗΑΕ
- Ουγκάντα
- Ζάμπια
- Ζιμπάμπουε
Χρειάζεστε βοήθεια?
Ξεκινήστε εδώ!
Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.
Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης
Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.
Σημεία πώλησης
Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.
Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"
Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.
Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων
Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.
1. Τι είναι οι PAC και οι PLC;
Οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές διεργασίας αυτοματισμών (PAC) και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) είναι υπολογιστικά συστήματα ανοιχτής αρχιτεκτονικής που βοηθούν στην αυτοματοποίηση των βιομηχανικών διαδικασιών. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τους PLC και PAC ως εξοπλισμό και εργαλεία ελέγχου μηχανημάτων. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές διαφορές μεταξύ PAC και PLC. Αυτές αφορούν στην αξιοπιστία, την αντοχή, την ευκολία προγραμματισμού, τη μνήμη και την επεξεργαστική ισχύς, καθώς και τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη διαχείριση (λογική κλίμακας έναντι λογικής κλίμακας με C και C++).
2. Ποιος είναι ο σκοπός του PAC και του PLC;
Οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές μίας πλατφόρμας για την παρακολούθηση δεδομένων από τους αισθητήρες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τον έλεγχο της λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Τις βοηθά να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει των συλλεγόμενων δεδομένων και να επικοινωνούν με άλλες συσκευές που αποτελούν μέρος του ψηφιακά διαχειριζόμενου συστήματος. Αυτές οι επιλογές είναι επίσης εκπληκτικές για την καταγραφή και την αποθήκευση δεδομένων. Οι PAC και PLC παρέχουν διαγνωστικά, που είναι το κλειδί για τη μελλοντική αντιμετώπιση προβλημάτων.
3. Ποια είναι τα οφέλη των μαθημάτων μας;
Οι οδηγοί που παρουσιάζονται στη σελίδα προσφέρουν βίντεο τεχνογνωσίας σχετικά με την κατάρτιση PLC και την κατάρτιση PAC, με πλήρεις οδηγίες. Εκεί, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα εκμάθησης που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις σας. Αυτό σημαίνει να επιλέξετε τον οδηγό με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο. Με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίσετε τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των PAC και των PLC.
Ένα άλλο όφελος από την κατάρτιση Modicon είναι η τεχνογνωσία που παρέχει σε όλους τους πελάτες. Με μια ομαλή και φιλική προς τους αρχάριους προσέγγιση, οι χρήστες μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία που επιτρέπουν καλύτερη αποτελεσματικότητα. Με τη σειρά του, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη απόδοση του κλάδου και μειωμένο κόστος κατά τη χρήση αυτών των συστημάτων ελέγχου.