Λύσεις ελέγχου στροβιλομηχανών
Παρακολουθήστε πώς οι λύσεις εκσυγχρονισμού μας βοήθησαν το εργοστάσιο πετροχημικών με τα παλιά συστήματα ελέγχου.
Έλεγχος κρίσιμων πόρων
Αξιοποιήστε τις λύσεις στροβιλομηχανών που προσφέρουμε για να βελτιώσετε την απόδοση των αεριοστροβίλων, των ατμοστροβίλων και των υδροστροβίλων
Ανακαλύψτε τις λύσεις μας για τον έλεγχο στροβιλομηχανών
Λύσεις ελέγχου στροβιλομηχανών για τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
Οι αναβαθμίσεις στροβίλου προωθούν τόσο την απόδοση όσο και την ασφάλεια. Λάβετε ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου συμπιεστών, που περιλαμβάνουν προστασία από παλμώσεις, απόδοση και καταμερισμό φορτίου για την προστασία του εξοπλισμού στροβίλων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Λύσεις ελέγχου στροβιλομηχανών για τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας
Αποκτήστε λύσεις ελέγχου γεννητριών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ισχύος και της αυτόματης ρύθμισης τάσης (AVR). Η στροβιλομηχανές είναι το κλειδί για την παραγωγή και την ασφάλεια, γεγονός που τις καθιστά κρίσιμη επένδυση. Η αποτροπή των διακοπών ισχύος ενισχύει την αποδοτικότητα, την παραγωγική ικανότητα και τα συνολικά επιχειρηματικά κέρδη
Λύσεις ελέγχου στροβιλομηχανών για μηχανικές μετασκευές
Επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών με μηχανικές αναβαθμίσεις. Οι μονάδες επεξεργασίας στροβίλων πρέπει να λειτουργούν άψογα για περισσότερο από μία δεκαετία, απαιτώντας αυστηρούς ελέγχους και αξιόπιστα εξαρτήματα. Βελτίωση διάγνωσης και απεικόνισης για εκτεταμένη λειτουργία μεταξύ των χρόνων επανόδου.
Εξερευνήστε την προσφορά μας για τον έλεγχο στροβιλομηχανών
Επωφεληθείτε από το πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμού και συμβουλευτικής που έχουν αναπτυχθεί με την εμπειρία δεκαετιών στον έλεγχο στροβιλομηχανών.
Οι υπηρεσίες στροβιλομηχανών που προσφέρουμε περιλαμβάνουν: αρχική κατασκευαστική μελέτη (FEED), αξιολογήσεις ειδικών μηχανικών, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη εκκίνησης για την εξασφάλιση αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας.
1. Πού χρησιμοποιούνται στροβιλομηχανές
Σχεδόν κάθε μορφή ανανεώσιμης ενέργειας με μηχανήματα απαιτεί τη χρήση στροβιλομηχανών. Συμπιεστές, φυσητήρες, αεραγωγοί, αντλίες ή στρόβιλοι - τέτοιες λύσεις στροβιλομηχανών περιλαμβάνουν μια σειρά βασικών συστατικών στοιχείων για εφαρμογές στην παραγωγή, την αποθήκευση ή την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, οι στροβιλομηχανές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη χρησιμοποιείται για την παραγωγή ισχύος. Περιλαμβάνει ατμοστρόβιλους, υδροστρόβιλους και αεριοστρόβιλους. Η δεύτερη χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η συνολική πίεση του ψυκτικού μέσου με την κατανάλωση ισχύος. Περιλαμβάνει ατμοστρόβιλους, αεριοστρόβιλους και κινητήρες που τροφοδοτούν αντλίες, συμπιεστές και ανεμιστήρες. Με την ευρεία χρήση λύσεων διεργασιών στροβιλομηχανών και εξελίξεων στον τομέα, είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτουμε τις καλύτερες στην κατηγορία τους λύσεις ελέγχου και διεργασιών για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την επίτευξη των ενεργειακών στόχων.
2. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η στροβιλομηχανή;
Οι κινητήρες μπορούν να κινούν τις αντλίες, τους συμπιεστές και τους ανεμιστήρες. Οι λύσεις για στροβίλους, γεννήτριες, συμπιεστές και συστήματα μετάδοσης κίνησης, σε συνδυασμό με τις ικανότητες μηχανικής μετασκευής και μια εκτεταμένη σειρά λύσεων στροβιλομηχανής, επιτρέπουν τη λειτουργική αριστεία και τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας. Η στροβιλομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας, τις διεργασίες της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα συστήματα αεροδιαστημικής και άλλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Παρέχουμε λύσεις διεργασιών στροβιλομηχανών για γενική χρήση και κρίσιμες εφαρμογές, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη λειτουργική απόδοση και επιτρέποντας παράλληλα βελτιωμένη παρακολούθηση απόδοσης και διαχείριση πόρων.
3. Γιατί είναι απαραίτητες οι λύσεις ελέγχου στροβιλομηχανών;
Οι εγκαταστάσεις διεργασιών που τροφοδοτούνται με στρόβιλους πρέπει να λειτουργούν συνεχώς για περισσότερο από μία δεκαετία. Αυτό απαιτεί συμπαγείς ελέγχους, αξιόπιστα μηχανικά εξαρτήματα, την αποφυγή ψευδών σφαλμάτων και την ικανότητα επισκευής και εκτέλεσης δοκιμών online. Οι λύσεις μηχανικής μετασκευής μπορούν να επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού ελέγχου στροβιλομηχανών και να ενισχύουν τη συνολική αξιοπιστία βελτιώνοντας την απεικόνιση, τη διάγνωση και τις προσομοιώσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας με την εξασφάλιση ταχύτερης επιστροφής. Προσφέρουμε ισχυρές λύσεις στροβιλομηχανών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των συστημάτων ασφαλείας και των ελεγκτών, όπως τα EcoStruxure Triconex Safety Systems, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, τους ειδικούς ελεγκτές και τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI).
Χρειάζεστε βοήθεια?
Ξεκινήστε εδώ!
Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.
Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης
Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.
Σημεία πώλησης
Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.
Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"
Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.