Λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού
Βελτιστοποιήστε την αποδοτικότητα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη βιωσιμότητα και επιτύχετε βελτιώσεις στην επιχειρησιακή κερδοφορία.
EcoStruxure™ Automation Expert
Από την ταχύτερη επεξεργασία αλλαγών έως την απλοποιημένη αποσύνδεση υλικού-λογισμικού plug-and-play.
Ανακαλύψτε τις επιτυχίες του EcoStruxure Plant
Οι λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού που προσφέρουμε επιτρέπουν τον κλιμακούμενο σχεδιασμό και τη λειτουργία των συνδεδεμένων συστημάτων με την καλύτερη στην κατηγορία της ασφάλεια κατά των απειλών στον κυβερνοχώρο.
Μετασχηματίστε τις δραστηριότητές σας με το EcoStruxure Plant
Ενίσχυση της απόδοσης και της κερδοφορίας του εργοστασίου
Κατανοήστε την κερδοφορία των πόρων σας, αποκτώντας πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και μετατρέποντάς τες σε επιχειρηματική πληροφόρηση.
Βελτιστοποίηση αξιοπιστίας και απόδοσης
Οι παραγωγικοί πόροι αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο μιας βιομηχανικής εγκατάστασης και πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα και αποδοτικά για τη βελτιστοποίηση των βασικών χρηματοοικονομικών μέτρων.
Βιωσιμότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες
Οι ανάγκες βιωσιμότητας οδηγούν σε καινοτομίες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Η βιομηχανική ψηφιοποίηση προσφέρει στους πελάτες τρόπους να κάνουν πιο βιώσιμη τη χρήση ενέργειας και πρώτων υλών.
Επιχειρήσεις ασφάλειας και προστασίας
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια για την προστασία των πόρων τους. Οι μανδαλώσεις ελέγχου και τα δεδομένα χρησιμοποιούν τα ίδια δίκτυα, συνδέοντας την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια.
Συνεργάτες
Ανακαλύψτε τα προγράμματα συνεργατών Alliance
Αυξήστε τα έσοδα, την τεχνογνωσία και την κερδοφορία σας μέσω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Alliance. Επωφεληθείτε από τη στενή συνεργασία, την εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη και το τυποποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την επιχείρησή σας.