My Process Drive with Modbus serial is not indicating when my cable is disconnected or no Modbus communication?
Product Line:
Altivar Machines
Environment:
All models and serial numbers
Cause:
Not default program to the drive.
Resolution:
Drive has to be configured for command and/or reference from Modbus or drive sees this as monitoring only, will not trip if it's not there. Under Error/Warning Handling > Fieldbus Monitoring > SLL - Response to Modbus Interruption is set to Freewheel
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia








Perlu bantuan?
Mulai di sini!
Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.
Hubungi Dukungan
Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Jelajahi FAQ
Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.
Hubungi Bagian Penjualan
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.