{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is the memory for the altivar drive settings and parameters, in the drive, or in the keypad?
Issue:
Settings and parameters saved in the drive or keypad.

Product Line:
Altivar 58

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The actual program that the drive uses to run is stored in the drive control board itself. Removal of the keypad will not alter that program.
NOTE: There is storage memory available in the keypad that can be used to save a copy of the parameter settings. This may not be the same as the actual program that the drive is using.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: