{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the enclosure IP rating for the ATS48 Remote Keypad Mount Kit?

Issue:
Remote Keypad Mount Kit Enclosure IP rating for the ATS48.

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All

Cause:
Need enclosure IP rating

Resolution:
The VW3G48101 remote mount keypad kit is incorrectly listed in the Instruction Bulletin 30072-450-61 (06/2002) page 19 as rated IP65. The pricing guide and the catalog both list it correctly as IP54.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: