{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the NEMA rating for the XACA pendant station enclosure?
Issue:
NEMA Rating of the XACA Pendant Station

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
Harmony XAC Medium-Duty Pendant Stations

Resolution:
It is rated NEMA 4, 4X (indoor and outdoor), and IP65.
Pistol grip NEMA 4, 4X (indoor), and IP65.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: