המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How can the display be set to show a specific parameter as the default the Altistart 48?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Set display to show specific parameters as the default the ATS48.

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All

Cause:
Display customization

Resolution:
The factory setting displays the motor current (parameter LCr).
To save the chosen display:
You must make these changes from the keypad on the face of the starter itself.  These changes can not be made via the remote keypad, if present.
- Press the ENT key once: the choice is temporary, it will be cleared at the next power up.
- Press the ENT key again for 2 seconds: the display flashes, the choice is permanent and will be retained even if power is cycled.

The available display parameters are:
COS - power factor
LCr - Line current
rnt - hours of run time
LPr - Line power in terms of percentage nominal
Ltr - motor torque in terms of percentage nominal
LAP - Power in terms of kW
EtA - Soft Starter status (rdy, acc, dec, run etc.)
LFt - Last fault detected
PHF - Phase rotation
COd - keypad locking code
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות