{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are the ATS48 soft starters available in a NEMA 3R enclosure rating?
Issue :
Looking for an ATS48 installed inside a NEMA 3R enclosure.

Product Line :
Enclosed 48

Environment :
All

Cause :
Enclosures for the ATS48

Resolution :
Yes. Nema 3R is available in the Enclosed ATS48 packages.
See the attached document.


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
8800BR0402.pdf [497.89 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: