{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is a good source of information for the ATV31 drive?
Issue:
Good source of information for the ATV31 drive?

Product Line:
ATV31

Environment:
All

Cause:
Documentation needed

Resolution:
Most information can be found in the following documents:  Keep in mind that the Altivar 31 Product Line is obsolete.  The Altivar 312 literature is more current, however the most current related products and literature are for the Altivar 320.  The literature for the Altivar 312 and 320 can be found at  https://www.altivardrives.com

The Catalog can be found here:
https://www.se.com/us/en/download/document/8800CT0401/

The Installation Manual can be found here:
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=VVDED303041NA.pdf&p_Doc_Ref=VVDED303041NA&_ga=2.203389649.1318284051.1678628846-1353473000.1677517615

The Programming Manual can be found here:
https://www.se.com/ww/en/download/document/1624589/

These documents are also attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV31 Installation Manual 45ATV31IM.pdf [887.81 KB]
ATV31 Programming Manual.pdf [1.6 MB]
ATV31 Catalog 8800CT0401.PDF.pdf [1.27 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: