{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the GS1DU3 disconnect come with lugs?
Issue:
GS1DU3 accessories

Product Line:
UL 98 IEC Style Disconnect Switches

Environment:
LK4 Nonfusible and GS2 Fusible Disconnect Switches

Resolution:
Yes, the lugs are recessed into the body.  They are not replaceable.
Lug wire range = #14 -#10
Lug torque = 27 lb.in.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: