{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the SR2A101FU be programmed from the front of the relay without using the PC and software?
Issue:
Programming a Zelio SR2 without a PC

Product line:
Zelio IEC Style Smart Relays

Environment:
Relays and Timers

Resolution:
Yes it can, but it has to be in LADDER language only.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: