{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Do the NEMA 4X stainless steel enclosed combination starters include hubs?
Issue:
Hubs  from Type 4/4X (stainless steel) Sizes 0 thru 0 Enclosures.

Product Line:
Class 8538 and 8539 NEMA Contactors and Starters

Environment:
North American Products

Resolution:
Yes, combination starters in NEMA 4X stainless steel enclosures include two power cable hubs and one control cable conduit hub.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: